Pestaña Diagnostic - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

La pestaña de diagnóstico muestra información sobre el estado del hardware del motor SNE que podría ayudar a solucionar problemas.

Con el objeto de SNE seleccionado, haga clic en la pestaña Diagnostic para ver información actual sobre el estado del hardware del SNE. Figura 1 muestra un ejemplo.

Figura 1. Pestaña Diagnostic del SNE

También puede seleccionar y arrastrar objetos de protocolo de red en el panel de visualización y hacer clic en la pestaña Diagnostic para ver información sobre el protocolo de red elegido (Figura 2).

Figura 2. Pestaña Diagnostic del protocolo BACnet