Indicadores LED de estado - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Los indicadores LED del panel frontal del SNE representan su estado funcional. Puede consultar toda la información funcional de los LED en la Figura 1 y la Tabla 1.

Figura 1. Motor de red con designaciones de LED