Configuración de un equipo para que sea compatible con APIPA - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si va a configurar un SNE para usarlo en una red Ethernet que no admita DHCP o DNS, la dirección IP del equipo debe ser compatible con APIPA. Para consultar las propiedades de conexión de área local de la conexión de red activa, proceda como sigue:

Procedimiento

  1. Vuelva al Panel de control y seleccione Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador. Aparece la ventana Conexiones de red.
  2. Haga clic con el botón derecho en Conexión de área local y seleccione Propiedades. La ventana Propiedades de conexión de área local se abre.
  3. Haga clic en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego haga clic en Propiedades.
  4. Asegúrese de que la opción Obtener una dirección IP automáticamente esté seleccionada. Esta configuración permite que Windows le proporcione al motor de la red una dirección IP en el rango de 169.254.x.x cuando se conecte a una red que no tenga un servidor DCHP.