Resolución de problemas - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

En esta sección se abordan los problemas más comunes que pueden surgir al configurar y utilizar motores SNE. Use las directrices de resolución generales y las referencias a procedimientos que encontrará a continuación para evitar o solucionar esos problemas. Tabla 1 proporciona una lista de los problemas comunes del SNE y sus soluciones.

Esta sección no constituye una guía de resolución de problemas para redes del sistema Metasys , redes de clientes, redes BAS o dispositivos de campo conectados al SNE.

La resolución de problemas de un dispositivo de campo se trata en la documentación de dicho dispositivo. Consulte la documentación del dispositivo de campo correspondiente para obtener más información.

Nota: Para solucionar eficazmente los problemas de un SNE, quizá haya que aislar primero el SNE de la red Ethernet y los ramales y dispositivos de campo asociados, y después conectar directamente el SNE a un equipo para examinar la IU de SMP.