Sustitución de un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para sustituir un SNE en un sitio de red, actualice el registro del sitio para asegurarse de que los dispositivos del sitio se comuniquen con el motor nuevo (el de sustitución); de lo contrario, los dispositivos pueden intentar comunicarse con el motor de red que se ha retirado del sitio.

Si no retira el SNE de un sitio correctamente, el Director de Sitio puede intentar enviar mensajes al antiguo SNE, lo que generará un tráfico de red innecesario.

Si los datos de tendencias del SNE se almacenan en un repositorio del ADS, envíe los datos antes de comenzar la actualización siguiendo estos pasos con cada motor:

  1. Seleccione un motor de supervisión en el árbol de navegación.
  2. Seleccione Action > Commands. Aparece una lista de comandos disponibles.
  3. Seleccione Archive y haga clic en Send. Los datos de tendencias archivados se envían al ADS/ADX.

Para sustituir el SNE:

Procedimiento

  1. Con la SCT, cargue la copia actual de la base de datos del SNE.
  2. Efectúe la sustitución física del antiguo SNE por el nuevo SNE, conecte el SNE nuevo a la red y encienda el SNE nuevo.
  3. Realice una de las acciones siguientes:
    • Configure el SNE con el mismo nombre de host y dirección IP que el antiguo SNE desde el portal SMP.
      Nota: Esta configuración le permite descargar la base de datos con SCT sin utilizar la opción de cambio de dispositivo.
    • Verifique que la SCT puede comunicarse con el SNE y, a continuación, seleccione la opción de cambio de dispositivo al descargar la base de datos con SCT para identificar el Director de Sitio y el nombre de host del nuevo SNE.
  4. Descargue la base de datos de archivo del SNE anterior en el nuevo SNE.