Supresión de cuentas de usuario de un Director de Sitio degradado - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Si degrada un controlador de supervisión o ADS/ADX como Director de Sitio y lo convierte en dispositivo secundario del sitio, todas las cuentas de usuario que haya añadido al dispositivo mientras era Director de Sitio se conservarán en la base de datos. Si considera que las cuentas de usuario del sitio degradado deben suprimirse tras la degradación, debe trasladar la base de datos de seguridad y retirarla del Director de Sitio degradado. Si su Director de Sitio degradado está en una versión de Metasys anterior a la 6.0, siga las instrucciones en Traslado de la base de datos de seguridad y borrado de la misma desde las versiones anteriores a la 6.0 del Director de Sitio degradado. Si su Director de Sitio degradado está en la versión 6.0 o posterior, siga las instrucciones en Traslado de la base de datos de seguridad y borrado de la misma desde la versión 6.0 o posterior del Director de Sitio degradado.