Preparación del motor SNE para una red sin DHCP ni compatibilidad DNS cuando el SNE utiliza una dirección IP estática - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Este escenario es habitual cuando se instala el SNE en una red independiente dedicada en exclusiva a controlar el edificio. No utilice este escenario cuando el SNE use APIPA. Los pasos pueden realizarse desde un equipo conectado a la red o conectado directamente al SNE mediante un cable cruzado para Ethernet. Si el equipo está conectado a la red, el equipo debe conectarse a la misma subred que el SNE. Para conectarse al SNE mediante este procedimiento, es posible que necesite la dirección IP del SNE.

Procedimiento

  1. Compruebe la dirección IP y la máscara de subred del equipo. Si es necesario, cambie la dirección IP y la máscara de subred del equipo para que este y el SNE estén en la misma subred. La dirección IP asignada al equipo debe ser única para la subred.
  2. Con su equipo o portátil de puesta en marcha conectado a la red del edificio, inicie NCT. Esta herramienta escucha y muestra la información de la dirección IP del SNE cuando está en línea.
  3. Conecte la alimentación al SNE y espere a que el SNE complete el arranque y la inicialización. La secuencia de arranque e inicialización puede tardar hasta 10 minutos en completarse. El NCT indica la dirección IP actual del motor de la red.
  4. Vaya a Instalación del Launcher para acceder al motor SNE, siga todas las instrucciones y continúe en el próximo paso de esta sección.
  5. Cuando haya realizado todos los pasos de Instalación del Launcher para acceder al motor SNE, incluido el de iniciar sesión en el SNE, degrade al SNE como Director de Sitio si el SNE no va a ser el Director de Sitio.
  6. Seleccione el objeto del dispositivo SNE en el panel de navegación de la IU de SMP y arrástrelo al panel de visualización. La IU del objeto del dispositivo SNE aparece en el panel de visualización.
  7. Seleccione la pestaña de red Network del objeto del dispositivo SNE y haga clic en Edit.
  8. Cambie el valor del nombre del equipo, si lo desea. Cambie el valor del atributo DHCP Enabled a False. Así se desactivan DHCP y APIPA. Especifique la dirección IP, la máscara IP, la dirección del router IP y las direcciones IP del servidor DNS. El administrador de red normalmente asigna estos valores. Anote la dirección IP asignada al SNE para poder consultarla en el futuro. Haga clic en Save. El SNE cierra su sesión automáticamente y se reinicia.
    Figura 1. Pestaña Network: modo de edición
  9. Espere a que el SNE finalice la secuencia de arranque e inicialización.
    Nota: La secuencia de arranque e inicialización puede tardar hasta 10 minutos en completarse.

    La configuración inicial está completa.

    Nota: Si ha conectado su equipo directamente al SNE con un cable cruzado de Ethernet, desconecte el cable cruzado y conecte el SNE a la red con un cable de conexión de Ethernet.

    Para iniciar sesión en el SNE introduzca la dirección IP en Launcher dentro de cualquier subred de la red.