Preparación del SNE en una red que admite DNS pero no DHCP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Esto no es típico en las redes modernas. Los pasos son idénticos a los indicados en Preparación del motor SNE para una red sin DHCP ni compatibilidad DNS cuando el SNE utiliza APIPA y Preparación del motor SNE para una red sin DHCP ni compatibilidad DNS cuando el SNE utiliza una dirección IP estática.

Con la dirección MAC Ethernet del SNE (tomada de la etiqueta del SNE), el administrador de red puede actualizar el servidor DNS y el nombre del equipo asignado. Tras hacerlo, el usuario puede introducir dns-name en el Launcher desde cualquier equipo situado en la red del edificio.