Incorporación de usuarios de RADIUS - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Para proporcionar acceso al sistema Metasys a los usuarios que estén autenticados por un servidor RADIUS:

  1. Ejecute la aplicación Launcher de Metasys e inicie sesión en SMP con cualquier cuenta de administrador del sistema Metasys.
  2. En la ventana de la IU de SMP, seleccione Tools > Administrator. Aparece la Ventana Security Administrator.
    Figura 1. Ventana Security Administration

  3. Añada un nuevo usuario de RADIUS de una de las dos maneras siguientes:
    1. En el menú Insert, haga clic en Insert RADIUS User.
      Figura 2. Adición de un nuevo usuario a través de la barra de menú

    2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta RADIUS Users. Seleccione Insert.
  4. Aparece el cuadro de diálogo User Properties. Introduzca el nombre de usuario en User Name.

    Notas:
    • Escriba el nombre de usuario exactamente igual que se ha definido y se espera en el servidor RADIUS.
    • Al añadir una cuenta de usuario de RADIUS, muchos campos aparecen atenuados porque los controla un servidor RADIUS. Estos campos son: Password, Verify Password, View Blocked Words List, View Password Policy, Min Password Length, Max Password Length, User Must Change Password at Next Logon, y User Cannot Change Password.
  5. Revise las selecciones de las demás pestañas para asegurarse de asignar la autorización adecuada de Metasys al usuario. A continuación haga clic en OK. Una vez añadido un nuevo usuario de RADIUS, la cuenta de usuario nueva se abre en la página Access Permissions.
    Nota: Los campos Maximum Password Age y Password Uniqueness de la pestaña Account Policy no se aplican a los usuarios de RADIUS porque el servidor RADIUS se encarga de gestionarlos.