Habilitación de informes de Syslog - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Es posible configurar un SNE para generar mensajes de alarmas y eventos por correo electrónico y enviarlos a uno o varios destinos de correo electrónico que se elijan.

  1. En la IU de SMP, visualice el objeto del dispositivo del SNE y haga clic en la pestaña Syslog.
  2. Haga clic en Edit. Aparece la sección Shared Configuration de la pestaña Syslog.
    Figura 1. Configuración de Syslog del motor SNE: modo de edición
  3. Haga clic en la flecha abajo correspondiente al atributo Syslog Reporting Enabled y seleccione True.
  4. En la sección Destinations, haga clic en New. Aparecen los campos de edición de la configuración de destino, Destination Configuration.
  5. Introduzca los valores de Destination Configuration indicados en la tabla siguiente.
    Tabla 1. Atributos para destinos Syslog específicos

    Atributo

    Descripción (valor requerido/rango)

    Label

    Especifica un nombre para el servidor Syslog (por ejemplo: Syslog1).

    Syslog Server

    Especifica la dirección IP o el nombre de host resoluble del servidor Syslog configurado para recibir eventos y auditorías del SNE.

    UDP Send Port

    Especifica el puerto Syslog utilizado para enviar mensajes a un SNE.

    UDP Receive Port

    Especifica el puerto Syslog utilizado para recibir mensajes de un SNE.

    Event Filters

    Especifica las reglas con que se filtran las alarmas y eventos que se envían al servidor Syslog. Cada filtro tiene un elemento, operador y valor: Item, Operator y Value.

    Audit Filters

    Especifica las reglas con que se filtran los mensajes de auditoría que se envían al servidor Syslog. Cada filtro tiene un elemento, operador y valor: Item, Operator y Value.

  6. En la sección Event Filters, haga clic en New. Aparecerá el cuadro de diálogo para añadir filtros, Add Filter.
    Figura 2. Cuadro de diálogo Add Filter: Eventos

  7. Seleccione el elemento, operador y valor de la condición que debe desencadenar un mensaje al servidor Syslog.
  8. Añada otros filtros de evento si procede.
  9. En la sección Event Filters, haga clic en New. Aparecerá el cuadro de diálogo para añadir filtros, Add Filter.
    Figura 3. Cuadro de diálogo Add Filter: Auditorías

  10. Seleccione el elemento, operador y valor de la condición que debe desencadenar un mensaje al servidor Syslog.
  11. Añada los filtros de auditoría adicionales que desee.
  12. Añada destinos y filtros adicionales de Syslog según se desee.
  13. Haga clic en OK.
  14. Haga clic en Save.