Cambio de Director de Sitio con SCT - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Procedimiento

  1. Inicie la herramienta SCT, abra la base de datos de archivo del sitio y elija el nuevo Director de Sitio de la lista disponible en el atributo Site Director del objeto Sitio.
  2. Realice una descarga para actualizar todos los dispositivos. Durante el proceso de descarga, empareje todos los motores de red de la versión 10.0 o posterior con el Director de Sitio. Para obtener más información sobre el emparejamiento de dispositivos en SCT, consulte la ayuda Metasys SCT Help (LIT-12011964).