Definición de parámetros básicos del SNE en la pestaña Focus - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Procedimiento

  1. En la IU de SMP, visualice el objeto del dispositivo del SNE y haga clic en la pestaña Focus.
  2. Haga clic en Edit. Edite los valores de nombre de objeto y descripción (Object Name y Description) del SNE según sea necesario.
    Figura 1. Aspectos básicos de la pestaña Focus del motor SNE
  3. Haga clic en Save.
  4. Seleccione la opción Advanced y haga clic en Edit.
    Figura 2. Pestaña Focus del SNE: modo de edición avanzada
  5. Edite los valores de los atributos avanzados según sea necesario. (Consulte las ayudas NAE Device Object Help y Audit Trails Help en Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) para obtener orientación.) Si el motor SNE se encuentra en un sitio con un ADS/ADX, escriba la dirección IP del ADS/ADX en el campo Local Site Director de la sección Sitio de esta pantalla. El motor SNE genera después un informe al ADS/ADX como su Director de Sitio.