Configuración de un servidor RADIUS - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Para configurar una cuenta de RADIUS, use el sistema de administración de seguridad.

  1. Ejecute la aplicación Launcher de Metasys e inicie sesión en SMP con cualquier cuenta de administrador del sistema Metasys.
  2. En la ventana de la IU de SMP, seleccione Tools > Administrator. Aparece la Ventana Security Administrator.
  3. En el menú Security Administration, haga clic en RADIUS. Aparece la pantalla Configure RADIUS.
    Figura 1. Opción de configuración de RADIUS

    Figura 2. Pantalla RADIUS Configuration

  4. Marque la casilla Enable RADIUS Authentication para habilitar los campos de la pantalla de configuración de RADIUS.
  5. Rellene los campos de la pantalla Configure RADIUS con la información de la tabla siguiente.
    Tabla 1. Campos de configuración de RADIUS

    Campo

    Valor

    Descripción

    Enable RADIUS Authentication

    Activado o desactivado

    Casilla para configurar y activar la autenticación del servidor RADIUS. La casilla está sin marcar de forma predeterminada. Cuando no está marcada, no es posible editar ningún campo de la pantalla de configuración de RADIUS.

    RADIUS Server

    Dirección IPv4 o nombre DNS

    Dirección IPv4 del servidor RADIUS.

    RADIUS Server Port

    0 - 65535

    Puerto del servidor RADIUS al que Metasys dirige los mensajes.

    RADIUS Client Port

    0 - 65535

    Puerto del motor de red utilizado para enviar solicitudes y recibir respuestas del servidor RADIUS.

    Nota: El puerto predeterminado de RADIUS es 1812.

    Shared Secret

    Cadena de texto

    Secreto utilizado para verificar la validez de los mensajes que el servidor RADIUS envía al cliente. Conocer esta cadena no garantiza acceso a un servidor RADIUS.

    NAS Identifier

    Cadena de texto

    Atributo de RADIUS que el cliente utiliza para identificarse ante un servidor RADIUS.

    Authentication Mechanism

    MS-CHAPv2

    Mecanismo empleado para la autenticación de servidor.

  6. Haga clic en Save.
    Nota: En cualquier momento, puede desactivar RADIUS desmarcando la casilla Enable Radius Authentication y aplicando o guardando la configuración. Cuando RADIUS está desactivado solo pueden autenticarse los usuarios locales. Si un usuario intenta iniciar sesión con una cuenta de RADIUS, aparecen errores de inicio de sesión.