Creación de nuevas alarmas - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear alarmas nuevas para el SNE o cualesquiera de los dispositivos de campo admitidos en los ramales de campo asociados al SNE.

Procedimiento

  1. Seleccione y arrastre el objeto dispositivo de campo o el SNE deseado desde el panel de navegación al de visualización. Se abre la pantalla Focus del objeto dispositivo de campo o el SNE.
  2. Seleccione la pestaña Alarm y se abrirá la pantalla correspondiente del dispositivo. Haga clic en New y se abrirá el asistente para insertar alarmas (Figura 1).
    Figura 1. Insert Alarm Wizard

  3. Seleccione el atributo del dispositivo para el que desea crear una alarma.
  4. Siga las instrucciones del asistente y cree o edite los valores del atributo para el que desea crear la alarma.
  5. Haga clic en Save cuando haya terminado de crear los parámetros de alarma deseados para el atributo del dispositivo.