Configuración de los parámetros de alarma del SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Los motores SNE se suministran de fábrica preconfigurados con diversas alarmas de diagnóstico predeterminadas que monitorizan el hardware del SNE. Es posible editar esta configuración de alarma predeterminada o crear alarmas nuevas para el hardware del SNE.

También puede crear alarmas nuevas y editar las existentes para los dispositivos de campo compatibles en los ramales de campo del SNE.