Configuración de fecha, hora, zona horaria y sincronización de hora - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

La forma de configurar la zona horaria, la fecha y la hora en un SNE depende de la posición de este SNE en la jerarquía del sitio de Metasys. Consulte el Apéndice: Consulte el Administración de zona horaria, fecha y hora para obtener información y procedimientos detallados de configuración de la zona horaria, la fecha y la hora en un SNE y en una red de Metasys.