Configuración de correo electrónico cifrado con autenticación SMTP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Procedimiento

  1. Acceda a un motor de red.
  2. Haga clic en la pestaña Email.
  3. Haga clic en Edit.
  4. Edite los atributos de la configuración compartida como se indica en la Tabla 1.
    Tabla 1. Atributos para la autenticación SMTP
    Atributo Selección
    SMTP Server Host mail.yourdomain.com o yourdomain.com
    SMTP Port 465
    Authentication Type SMTP
    SSL Email Enabled True
    SSL Email Ignoring Errors False
  5. Verifique que el correo electrónico se envió correctamente.