Configuración de correo electrónico cifrado con autenticación POP antes de SMTP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota:

Cuando se habilita SSL Email y se utiliza autenticación POP antes de SMTP, el sistema Metasys usa el puerto 995 para comunicarse con el servidor de correo. Asegúrese de conectarse a un servidor de correo que utilice el puerto 995 para acceso POP3 con capa de conexión segura.

Cuando no se habilita SSL Email y se utiliza autenticación POP antes de SMTP, el sistema Metasys usa el puerto 110 para comunicarse con el servidor de correo. Asegúrese de conectarse a un servidor de correo que utilice el puerto 110 para acceso POP3 no cifrado.

Procedimiento

  1. Visualice un motor de red o dispositivo.
  2. Haga clic en la pestaña Email.
  3. Haga clic en Edit.
  4. Edite los atributos de la configuración compartida como se indica en la Tabla 1.
    Tabla 1. Atributos para autenticación POP antes de SMTP
    Atributo Selección
    SMTP Server Host mail.yourdomain.com o yourdomain.com
    SMTP Port 465
    Authentication Type POP-before-SMTP
    POP Server Hostname sudominio.com o pop.sudominio.com
    SSL Email Enabled True
    SSL Email Ignoring Errors False
  5. Verifique que el correo electrónico se ha enviado con éxito.