Ajuste de la sensibilidad de red del SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Siga los pasos indicados en esta sección si desea ajustar la sensibilidad de las redes de bus de campo BACnet/IP y MS/TP para un motor de red. Al incrementar el número de segundos que el motor de red espera antes de marcar como fuera de línea un dispositivo de campo, puede minimizar el número de falsos informes fuera de línea. Hay disponibles tres opciones de sensibilidad, cada una con un conjunto de valores distinto: alta, media y baja. La configuración predeterminada para todos los motores de red actualizados a la versión 10.1 es media.

Antes de comenzar, asegúrese de que el motor esté configurado para funcionar en modo experto, a fin de que estén disponibles todos los atributos que necesita ajustar. Además, seleccione la vista avanzada para todas las ventanas de atributos.

Nota: Efectúe ajustes de sensibilidad uniformes. Por ejemplo, si selecciona sensibilidad baja, cerciórese de definir valores de sensibilidad baja para todos los elementos.

Proceda como sigue para ajustar los valores de sensibilidad:

Procedimiento

  1. Abra la ventana Focus correspondiente al motor de red que desea ajustar. Introduzca valores nuevos en el rango de sensibilidad seleccionado utilizando los valores que figuran en Tabla 1.
    Tabla 1. Ajustes de red del dispositivo supervisor

    Atributo

    Sensibilidad alta

    Sensibilidad media

    Sensibilidad baja

    APDU Segment Timeout

    4000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU Timeout

    6000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU Retries

    4

    4

    5

    Internode Comm Timer

    20 segundos

    120 segundos

    240 segundos

    Figura 1. Ejemplo: Ajustes de red del dispositivo supervisor
  2. Haga clic en Save.
  3. Abra la ventana Snapshot Focus correspondiente a la integración BACnet Protocol Eng del motor de red que desea ajustar. Introduzca el valor de Poll Delay en el rango de sensibilidad seleccionado utilizando los valores que figuran en Tabla 2.
    Tabla 2. Ajustes de red de BACnet Protocol Eng

    Atributo

    Sensibilidad alta

    Sensibilidad media

    Sensibilidad baja

    Poll Delay

    20 segundos

    60 segundos

    120 segundos

    Figura 2. Ejemplo: Ajustes de red de BACnet Protocol Eng
  4. Haga clic en Save.
  5. Abra la ventana Snapshot Focus correspondiente a la integración Eth IP DataLink del motor de red que desea ajustar. Introduzca valores nuevos en el rango de sensibilidad seleccionado utilizando los valores que figuran en Tabla 3.
    Tabla 3. Ajustes de red de Eth IP DataLink

    Atributo

    Sensibilidad alta

    Sensibilidad media

    Sensibilidad baja

    APDU Segment Timeout

    4000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU Timeout

    6000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU Retries

    4

    4

    5

    Internode Comm Timer

    30 segundos

    120 segundos

    240 segundos

    Figura 3. Ejemplo: Ajustes de red de Eth IP DataLink
  6. Haga clic en Save.
  7. Abra la ventana Snapshot Focus correspondiente a la integración BACnet IP del motor de red que desea ajustar. Introduzca valores nuevos en el rango de sensibilidad seleccionado utilizando los valores que figuran en Tabla 4.
    Tabla 4. Ajustes de red de BACnet IP

    Atributo

    Sensibilidad alta

    Sensibilidad media

    Sensibilidad baja

    APDU Segment Timeout

    8000 ms

    11000 ms

    20000 ms

    APDU Timeout

    6000 ms

    12000 ms

    20000 ms

    APDU Retries

    3

    4

    5

    Internode Comm Timer

    30 segundos

    120 segundos

    240 segundos

    Figura 4. Ejemplo: Ajustes de red de BACnet IP
  8. Haga clic en Save.
  9. Reinicie el motor de red para que estos nuevos ajustes surtan efecto.