Activación y desactivación del mensaje advertencia - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Nota: Si el mensaje de advertencia para el Director de Sitio de un motor de red está configurado para aparecer, el mensaje de advertencia seleccionado también aparece cuando los usuarios inician sesión a ese motor de red. Por lo tanto, solo hay que seguir estos pasos cuando el motor de red sea Director de Sitio.
  1. En la IU de SMP, visualice el objeto Sitio del SNE, haga clic en la pestaña Site View y después en Edit.
  2. Busque el atributo Warning Banner en la parte inferior de la ventana.
    Figura 1. Activación y selección del mensaje de advertencia: ejemplo de motor de red
  3. Seleccione un tipo de mensaje en el cuadro desplegable Warning Banner. En el caso de un motor de pequeña capacidad, solo está disponible el mensaje de advertencia del DoD, así que seleccione True para el atributo Warning Banner. En el caso de un motor de gran capacidad, puede seleccionar entre tres mensajes de advertencia diferentes: U.S. Department of Defense (DoD), U.S. (General Services Administration (GSA) o U.S. Department of Transportation (DOT) Federal Aviation Administration (FAA). De forma predeterminada está seleccionado None.
  4. Haga clic en Save. El cambio de mensaje tarda entre 3 y 5 minutos en hacerse efectivo en el motor de red.
Nota: Si desea desactivar el mensaje de advertencia en el futuro, vuelva a esta pantalla, seleccione False o None, y guarde el cambio.