Acceso a la IU del portal SMP en un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Después de que se configure un SNE para conectividad, se puede acceder a la interfaz del portal SMP a través del Launcher.

Consulte Interfaz de usuario del portal SMP y Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) para obtener más información sobre la navegación por la IU del portal SMP.

Necesita conocer el nombre del equipo (o dirección IP) del motor SNE al que desee acceder. Si no conoce la dirección IP del SNE, consulte Determinación del nombre del dispositivo y la dirección IP del SNE para establecer una conexión de red.

Si el SNE se ha añadido al servidor DNS de un edificio, puede acceder a él por su nombre de equipo.

Para acceder a la IU de SMP en un SNE a través de la aplicación Launcher:

Procedimiento

  1. Inicie Launcher.
  2. Seleccione el nombre del equipo (o dirección IP) del motor SNE en la pestaña SMP del Launcher, y haga clic en Launch. Aparece la pantalla de inicio de sesión del sistema Metasys.
  3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del SNE y, a continuación, haga clic en Login o pulse Intro.
  4. Para ver un SNE, seleccione el objeto del SNE en el panel de navegación y arrástrelo al panel de visualización. El objeto SNE se abre con la pestaña Focus activa (Figura 1).