Procedimientos detallados - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Para realizar los procedimientos detallados de puesta en marcha del SNE necesita los siguientes elementos:

  • un SNE con el software de la versión 10.1

  • un equipo portátil o de escritorio con Windows Internet Explorer, versión 11, Google Chrome, versión 54, o Apple Safari, versión 10.0 o más reciente, (para descargar la aplicación Launcher)

    Nota: En algunos casos, el equipo debe ser un cliente DHCP o configurarse para usar una dirección IP estática adecuada para la red.
  • La dirección MAC Ethernet del SNE

  • la herramienta de información y configuración del motor NAE (NCT) instalada en el portátil o el equipo de la puesta en marcha

También puede necesitar:

  • un cable serie null modem

  • un cable cruzado Ethernet

  • una única dirección IP para cada SNE presente en la red Metasys si no es posible utilizar DHCP

  • una copia de la base de datos de archivo del SNE que configura el SNE para su sitio específico. (La base de datos de archivo del SNE puede crearse y guardarse fuera de línea en la herramienta SCT)

  • herramienta SCT de la versión 13.2 cargada en el equipo de puesta en marcha.