Introducción - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Este documento describe cómo:

  • poner en marcha la serie SNC de motores de red para facilitar la conectividad de red en distintas circunstancias
  • acceder a la IU del portal SMP de Metasys® en un SNE
  • configurar los parámetros básicos del SNE para su uso inicial en la red
  • activar o desactivar la seguridad avanzada y https
  • migrar un NAE a un SNE
  • solucionar los problemas de un SNE
  • configurar los DDA de SNE para enviar mensajes de alarma y eventos a través de correo electrónico y SNMP
  • configurar un DDA de Syslog para enviar eventos y auditorías a un servidor Syslog externo

En este documento no se explica cómo montar, cablear o suministrar alimentación al SNE. Tampoco se explica cómo crear o descargar una base de datos de archivo para un sitio del sistema Metasys ni cómo configurar un SNE para monitorizar y controlar un sistema de automatización de edificios (BAS).

Nota: En este documento, SNE se refiere a todos los modelos SNE10500, SNE11000, SNE110L0 y SNE22000, a menos que se indique lo contrario.

Para obtener información sobre la puesta en marcha de un SNE para utilizar las integraciones de terceros incorporadas, consulte el documento específico del motor de red que cubra la integración que desea añadir, que aparece en Tabla 1.