Staged Firmware Version y Staged Files - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
El SNE tiene dos atributos especiales denominados Staged Firmware Version y Staged Files. Estos atributos posibilitan el formato de partición doble en el chip de memoria del dispositivo. Como se muestra a continuación, estos campos suelen estar vacíos. Su contenido es el siguiente:
  • Staged Files: lista de archivos preconfigurados para activarse más adelante. Por ejemplo, si el código y la base de datos de archivo están configurados para activarse más adelante, este campo mostrará Code, Archive Database. Si este atributo está vacío, significa que no hay ningún archivo preconfigurado actualmente. Valores posibles: Code, Archive Database, Security Database, HTTPS Certificates.

  • Staged Firmware Version: indica la versión de firmware del monitor preconfigurada para activarse más adelante. Si este campo está vacío, significa que no hay ningún archivo de firmware preconfigurado actualmente. Este atributo es el contrapuesto a Firmware Version, que indica la versión de firmware del motor actualmente activa.

Figura 1. Atributos Staged Firmware Version y Staged Files