Un sitio pequeño de la red Metasys comprende un solo motor SNE o varios motores SNE, SNC y NAE con uno de los SNE designado como Director de Sitio (Figura 1). Consulte Director de Sitio para obtener información adicional sobre la jerarquía del Director de Sitio y el número de motores de red que un Director de Sitio puede supervisar.
Figura 1. Red de Metasys con motor
SNE como Director de Sitio para varios motores de red
Los sitios más grandes de la red Metasys pueden comprender varios motores SNE y uno o más servidores ADS o ADX con acceso a múltiples sitios remotos. En cualquier sitio con uno o más servidores ADS/ADX, uno de ellos queda designado como Director de Sitio. Figura 2 muestra un ejemplo de una red simple Metasys con un SNE, un NAE55 y un ADS como Director de Sitio.
Figura 2. Red de Metasys con un ADS como Director de Sitio para un SNE y un NAE