Sensibilidad de red del motor SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

En algunas redes de edificios muy transitadas, los controladores de campo del bus de campo BACnet/IP y MS/TP pueden alternar el motor SNE en línea y fuera de línea aunque el dispositivo se encuentre realmente en línea. Este comportamiento es más frecuente en motores de red de poca capacidad. Si la red del edificio presenta este problema, puede reducir la sensibilidad de las redes de bus de campo BACnet/IP y MS/TP incrementando el número de segundos que el motor de red espera antes de marcar un dispositivo de campo como fuera de línea. Hay disponibles tres opciones de sensibilidad, cada una con un conjunto de valores distinto:

  • Sensibilidad alta: para sistemas sin signos de problema de ciclaje a fuera de línea.

  • Sensibilidad media (predeterminada): para sistemas con problemas ocasionales de ciclaje a fuera de línea.

  • Sensibilidad baja: para sistemas con ciclaje a fuera de línea cronificado.

Tabla 1 enumera los elementos del motor de red que puede ajustar para reducir la sensibilidad de red. Tras modificar cualquiera de estos valores, debe reiniciar el motor para que los nuevos valores de sensibilidad surtan efecto. Los pasos necesarios se describen en Ajuste de la sensibilidad de red del SNE.

Tabla 1. Ajustes de la sensibilidad de red

Elemento del árbol de navegación

Atributos ajustables

Motor de red: Ventana Focus

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU Retries

Internode Comm Timer

BACnet Protocol Eng

Poll Delay

Eth IP DataLink

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU Retries

Internode Comm Timer

BACnet IP

Internode Comm Timer

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU Retries

Field Bus MSTP

Internode Comm Timer

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU Retries