Recomendaciones de navegadores para descargar la aplicación Launcher - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Para acceder a un motor de red y descargar la aplicación Launcher, puede utilizar Windows Internet Explorer, versión 11, Google Chrome, versión 54 o posterior, Apple Safari, versión 10.0 o posterior, o Microsoft Edge, versión 38.14393. Es posible que otros navegadores web funcionen, pero no están probados ni son compatibles. Después de instalar el Launcher, utilícelo en lugar del navegador web, para abrir la IU del portal SMP.