Preferencias del sistema y del usuario - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

El sistema Metasys proporciona preferencias personalizadas para la interfaz de usuario del portal SMP. Las preferencias le permiten configurar el comportamiento de la interfaz de usuario, incluidos sonidos y colores, la vista inicial y la posibilidad de agregar vínculos a aplicaciones externas accesibles desde la IU del motor de red.