Object Name de SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Object Name es un atributo editable de la pestaña Focus del SNE que el software de Metasys utiliza para identificar el SNE en la IU de SMP y en la SCT. El valor de Object Name es solo una etiqueta que no tiene por qué coincidir con el nombre del equipo (Computer Name). Si se cambia Object Name, solo cambia el nombre que aparece en el árbol de navegación, los mensajes de alarma, los informes de tendencias y otras pantallas de la IU de SMP y la SCT relativas al SNE. Cambiar el valor de Object Name no afecta a las referencias del objeto ni a la comunicación de red con otros dispositivos del sitio. El atributo Object Name puede modificarse en cualquier momento. Use un nombre intuitivo que identifique claramente el SNE en la IU de SMP y el sitio de Metasys.