Notificación por correo electrónico - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Es posible configurar un SNE para generar mensajes de eventos y alarmas enviándolos a uno o varios destinos de correo electrónico mediante el DDA de correo electrónico. Para configurar mensajes de correo electrónico personalizados y especificar sus destinos, debe utilizar la pestaña Email de la IU de SMP. La siguiente figura muestra un ejemplo de un destino de mensaje de correo electrónico que está activo de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Figura 1. Ejemplo de definición de una notificación por correo electrónico