Nombres de usuario y contraseñas de inicio de sesión - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Todos los motores SNE se envían con el mismo nombre de usuario inicial y contraseña predeterminada. El nombre de usuario original de inicio de sesión es MetasysSysAgent, sin distinción entre minúsculas y mayúsculas. Consulte a su representante local de Johnson Controls® para conocer la contraseña predeterminada para MetasysSysAgent.

El nombre de usuario y la contraseña iniciales son necesarios para acceder a cualquier SNE que nunca haya sido conectado antes, incluyendo un motor de red de la fábrica o uno que haya sido recientemente actualizado con SCT. El cuadro de diálogo para cambiar la contraseña, Change Password, aparece inmediatamente para solicitarle una nueva contraseña. Debe cambiar la contraseña predeterminada de MetasysSysAgent en este momento. La SCT también puede solicitarle que cambie la contraseña durante algunas operaciones de la base de datos si el motor de red sigue teniendo la contraseña original predeterminada. El proceso para actualizar la contraseña puede tardar hasta 30 segundos en completarse.

En la tabla siguiente se detallan las reglas de contraseña impuestas por el valor de configuración language_locale del usuario del sistema Metasys. Hay tres grupos de idiomas principales para los usuarios: Inglés, idiomas distintos del inglés (Europa) e idiomas distintos del inglés (Asia).

Tabla 1. Reglas de contraseña del sistema Metasys
Idioma del usuario Language_Locale admitido Reglas de contraseña aplicadas
Inglés Inglés (en_us)
  • La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo y 50 como máximo.
  • La contraseña no puede incluir espacios ni palabras o expresiones presentes en la lista de palabras bloqueadas.
  • La contraseña y el nombre de usuario no pueden compartir tres caracteres consecutivos iguales.
  • La contraseña debe cumplir las cuatro condiciones siguientes:
    • Contener al menos un número (0–9)
    • Contener al menos un carácter especial (-, ., @, #, !, ?, $, %)
      Nota: Solo se pueden usar los caracteres especiales antes mencionados; todos los demás no son válidos.
    • Contener al menos una letra mayúscula
    • Contener al menos una letra minúscula
Idiomas distintos del inglés (Europa) Checo (cs_cz)

Alemán (de_de)

Español (es_es)

Francés (fr_fr)

Húngaro (hu_hu)

Italiano (it_it)

Noruego (nb_no)

Holandés (nl_nl)

Polaco (pl_pl)

Portugués (Brasil) (pt_br)

Ruso (ru_ru)

Sueco (sv_se)

Turco (tr_tr)

  • La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo y 50 como máximo.
  • La contraseña no puede incluir espacios ni palabras o expresiones presentes en la lista de palabras bloqueadas.
  • La contraseña y el nombre de usuario no pueden compartir tres caracteres consecutivos iguales.
  • La contraseña debe cumplir tres de las siguientes condiciones:
    • Contener al menos un número (0–9)
    • Contener al menos un carácter especial (-, ., @, #, !, ?, $, %)
    • Contener al menos una letra mayúscula
    • Contener al menos una letra minúscula
    • Contener al menos un carácter Unicode que se considere alfabético pero no sea mayúscula o minúscula
Idiomas distintos del inglés (Asia) Chino simplificado (zh_cn)

Chino tradicional (zh_tw)

Japonés (ja_jp)

Coreao (ko_kr)

  • La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo y 50 como máximo.
  • La contraseña no puede incluir espacios ni palabras o expresiones presentes en la lista de palabras bloqueadas.
  • La contraseña y el nombre de usuario no pueden compartir tres caracteres consecutivos iguales.
  • La contraseña debe cumplir dos de las siguientes condiciones:
    • Contener al menos un número (0–9)
    • Contener al menos un carácter especial (-, ., @, #, !, ?, $, %)
    • Contener al menos una letra mayúscula
    • Contener al menos una letra minúscula
    • Contener al menos un carácter Unicode que se considere alfabético pero no sea mayúscula o minúscula

Tenga en cuenta estos importantes aspectos sobre las contraseñas de los motores de red:

  • Puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña de acceso al motor SNE solo cuando un SNE es Director de Sitio. Si quiere cambiar el nombre de usuario o la contraseña, debe hacerlo antes de degradar al SNE del estatus de Director de Sitio.
  • Cuando cambie o añada un nombre de usuario o contraseña del SNE, no olvide anotar los nuevos nombre de usuario y contraseña y guardarlos en lugar seguro. No es posible acceder a la IU de SMP del motor sin un nombre de usuario y contraseña válidos. Puede consultarse información detallada al respecto en Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .