Nombre de equipo del SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

El nombre de equipo indicado en Computer Name es un atributo editable de identificación de red en la pestaña Network del SNE. Los dispositivos situados en la red del edificio y la red del sistema Metasys utilizan el nombre de equipo para identificarse y comunicarse con el SNE en toda la red. Este nombre de equipo es sinónimo del nombre de host en una red.

Cada SNE está configurado de fábrica con un valor inicial único para Computer Name SNExxxxxxxxxxxx, donde xxxxxxxxxxxx es la dirección MAC Ethernet del dispositivo sin los guiones. Por ejemplo: si la dirección MAC del motor SNE es 00-10-8D-05-0F-FC, el nombre de equipo inicial es SNE00108D050FFC. Cambiar el nombre de equipo, Computer Name, obliga a reiniciar el dispositivo en el SNE.

El nombre de equipo inicial suele servir durante la puesta en marcha para buscar y conectarse a un SNE antes de configurarlo mediante la descarga de una base de datos de archivo desde la SCT. En la mayoría de los casos, la descarga de la base de datos de archivo desde la SCT sobrescribe el nombre de equipo inicial y determina el nombre de equipo del SNE en el sitio de Metasys.

Importante: Si cambia el nombre de equipo de un SNE con la SCT, todas las referencias existentes entre el objeto SNE y los demás objetos del sitio se actualizan con el nombre nuevo. También se actualizan todas las conexiones de red existentes con otros dispositivos.
Nota: Antes de crear la base de datos de archivo en SCT, le conviene consultar con el administrador de la red o el departamento de tecnología de la información (TI) si ya hay un protocolo para los nombres de host (nombres de equipo) en la red.