Migración de NAE a SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Los pasos para migrar un NAE a un SNE son sencillos. Utilizando la herramienta SCT 13.2, se selecciona el motor NAE en el archivo que se desea migrar, y luego se utiliza la opción Update/Migrate en Manage Archive para realizar la migración.

Figura 1. Selección de dispositivos en la opción Update/Migrate de SCT

Debido a que cada modelo de NAE y SNE tiene variadas capacidades de recuento de puntos, la SCT restringe qué NAE puede migrar a qué SNE. Utilice la siguiente tabla y flujo de trabajo para planificar la migración. Para conocer los pasos específicos, consulte Migración de NAE a SNE.

Tabla 1. Vías de migración válidas en la SCT

Motor de red original

Motor de red migrado

NAE35

SNE10500

NAE45

SNE11000

NAE45-Lite

SNE110L0

NAE55

SNE22000

La figura siguiente representa el flujo de trabajo para migrar un NAE a un SNE en un sitio. Los pasos presuponen que se está intercambiando un NAE funcional por un SNE. Después de completar la migración a un SNE, un icono negro de motor de red reemplaza al icono gris original del motor de red en el árbol de navegación, indicando así el nuevo modelo de SNE. Es posible que haya que actualizar todas las pestañas para ver el cambio de icono. Además, el nombre del modelo se actualiza al modelo concreto del SNE al que se ha migrado. Para obtener más información sobre los procedimientos de actualización/migración, consulte la ayuda Metasys SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964).

Figura 2. Flujo de trabajo para configurar un SNE