Mensaje de advertencia - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Como opción, un SNE configurado como Director de Sitio puede tener habilitado un mensaje de advertencia. El mensaje de advertencia siempre aparece cuando los operadores inician sesión en el portal SMP del motor. De manera predeterminada, el motor de red se configura para no mostrar ningún mensaje de advertencia.

Usted tiene la opción de elegir tres mensajes de advertencia diferentes: U.S. Department of Defense (DoD), U.S. (General Services Administration (GSA) o U.S. Department of Transportation (DOT) Federal Aviation Administration (FAA). La información de la ventana de texto está personalizada para la agencia gubernamental de los Estados Unidos donde se instale el sistema Metasys. El usuario debe leer y aceptar las condiciones del mensaje de advertencia antes de iniciar la sesión. No es posible personalizar el mensaje ni modificar su texto. La activación y desactivación de este mensaje se explica en Activación y desactivación del mensaje advertencia.

Figura 1. Mensaje de advertencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos