IU de Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Además de la IU de SMP, la IU de Metasys se instala con el software del servidor Metasys. La IU de Metasys es un componente de software optimizado para dispositivos móviles que aglutina los anteriores productos de interfaz de usuario de Metasys en una única interfaz simplificada y fácil de aprender. La IU de Metasys aplica un sencillo enfoque de navegación basado en la ubicación para encontrar información sobre el sitio de Metasys, incluida la capacidad de buscar cualquier ubicación o equipo por nombre y asignarles marcadores en un navegador web. Todos los datos que aparecen en la IU de Metasys se organizan en un formato de consola que proporciona una visión general de lo que ocurre dentro de un espacio, equipo o planta central. También es posible crear y gestionar gráficos y ver sus asociaciones con los equipos y espacios. Se puede acceder a la IU de Metasys desde cualquier tipo de dispositivo cliente con cualquier tamaño de pantalla. Para obtener más detalles, consulte el boletín Metasys® UI Technical Bulletin (LIT-12012115) .