Los SNE se suministran con valores iniciales estándar para muchos de los atributos editables. En las tablas siguientes se describen algunos valores importantes predeterminados de configuración inicial del SNE.
Atributo/nombre de campo |
Valor inicial del SNE |
---|---|
Computer Name |
SNExxxxxxxxxxxx, donde xxxxxxxxxxxx es la dirección MAC Ethernet del dispositivo sin guiones. Por ejemplo, si la dirección MAC Ethernet es 00-10-8D-05-0F-FC, el nombre de equipo inicial es SNE00108D050FFC. |
DHCP Client |
Enabled |
Site Director |
Un nuevo motor de red es un Director de Sitio de forma predeterminada. Si un SNE no va a ser el Director de Sitio, debe degradarlo, introduciendo el nombre de equipo o dirección IP del Director de Sitio designado en este campo de atributo Site Director. |
Initial Login Username |
MetasysSysAgent (sin distinción de mayúsculas y minúsculas) |
Initial Login Password |
Comuníquese con su representante local de Johnson Controls. |