Bus de comunicaciones MS/TP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

El bus de comunicaciones MS/TP es una red local o remota que conecta controladores de supervisión y de campo a interfaces de punto mediante el protocolo BACnet MS/TP. La red remota, denominada bus de campo remoto, requiere añadir un router de BACnet/IP a BACnet MS/TP. El bus MS/TP consta de dos tipos de buses, FC y SA, cada uno con su propio juego de direcciones de dispositivo. Para obtener información sobre el uso del bus MS/TP local y remoto, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .