Archivos de ayuda de Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Los archivos de ayuda de Metasys proporcionan información compartida del sistema e información individualizada en función del modo para el portal SMP de Metasys o la herramienta de configuración del sistema (SCT). La ayuda Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) contiene información sobre alarmas, comandos, valores de datos activos de auditoría y otras características en línea. La ayuda Metasys® SCT Help (LIT-12011964) contiene información sobre operaciones fuera de línea, como gestión de archivos, creación de espacios, simulación de sistemas y establecimiento de relaciones de servicio y equipos.

Tanto en el modo SMP como en el SCT, el menú de ayuda de Metasys proporciona archivos de ayuda en formato PDF. Debido a que pueden ocurrir cambios de última hora en el lanzamiento del producto, consulte siempre la base de datos Knowledge Exchange de Johnson Controlspara obtener la versión más actualizada de los archivos de ayuda de Metasys.