Servidor horario del sitio - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

como una alternativa para establecer la fecha y hora manualmente en un dispositivo, puede seleccionar un servidor de hora del sitio. Un servidor horario del sitio establece la fecha y hora en el Director de Sitio. Los servidores horarios pueden estar en la intranet, como un servidor/controlador de dominio, o en Internet, como el reloj maestro del observatorio naval de EE. UU.

Puede consultar una lista de relojes maestros navales en http://tycho.usno.navy.mil/.

Consulte las secciones Selección de un servidor horario del sitio para el motor de red Director de Sitio o Selección de un servidor horario del sitio para el servidor Metasys Director de Sitio (solo método Windows).