Selección de un servidor horario del sitio para el servidor Metasys Director de Sitio (solo método Windows) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si configura un servidor horario del sitio para su Director de Sitio, puede ajustar manualmente la fecha y la hora en el servidor de Metasys, pero los ajustes manuales se anularán al final del periodo especificado con Time Sync Period.

Antes de seleccionar un servidor horario del sitio para el servidor Metasys Director de Sitio, siga los pasos de la sección Ajuste de la zona horaria en el Director de Sitio del servidor Metasys.

Procedimiento

  1. En el servidor Metasys, pulse la tecla Windows + R. Aparece el cuadro de diálogo Run (Figura 1).
    Figura 1. Cuadro de diálogo Run

  2. Escriba Net time /setsntp:"10.10.16.1 10.10.16.2 ...", donde 10.10.16.1 y 10.10.16.2 son ejemplos de direcciones IP de servidores horarios.
    Nota: El departamento de TI debe proporcionar la dirección de un servidor horario adecuado. Asegúrese de que se incluyan las comillas (especialmente al indicar múltiples servidores horarios).
  3. Haga clic en OK.
    El Director de Sitio solicita ahora la fecha y hora del servidor horario seleccionado y la propaga a todos los demás motores/servidores del sitio.