Selección de un servidor horario del sitio para el servidor Metasys Director de Sitio (solo método Multicast) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de seleccionar un servidor horario del sitio para el servidor Metasys Director de Sitio, siga los pasos de la sección Ajuste de la zona horaria en el Director de Sitio del servidor Metasys.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el servidor Metasys.
  2. Arrastre y suelte el objeto Site en el cuadro Display.
  3. Haga clic en Edit.
  4. En la sección Time, haga clic en el botón examinar del campo Site Time Servers (Figura 1).
    Nota: Deje en blanco el campo para los servidores horarios del dispositivo. No cambie el valor del atributo Time Sync Period.
    Figura 1. Servidores horarios del sitio en el objeto Site

  5. En la pantalla que aparece (Figura 2), haga clic en Add.
    Figura 2. Agregar servidor horario del sitio

  6. Introduzca la dirección IP del servidor SNTP que proporciona la hora al Director de Sitio.
    Nota: Especifique un nombre de host solo si hay un servidor DNS disponible para el Director de Sitio. Deje en blanco el campo para los servidores horarios del dispositivo. Si añade más de una dirección para la sincronización horaria Multicast, el servidor Metasys Director de Sitio solo contactará con la primera dirección.
  7. Haga clic en OK.
  8. Haga clic en Save. El Director de Sitio solicita ahora la fecha y hora del servidor horario seleccionado y la propaga a todos los demás motores/servidores del sitio.
  9. Vaya a Configuración de otros ajustes de sincronización horaria Multicast.