Ajuste de la zona horaria en el Director de Sitio del servidor Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Procedimiento

  1. Haga clic en la hora en el ángulo inferior derecho de la pantalla del equipo que funciona como servidor Metasys. Aparece el cuadro de propiedades de fecha y hora mostrado en la Figura 1. El aspecto de esta pantalla depende del sistema operativo.
    Figura 1. Fecha y hora en un servidor Metasys Director de Sitio

  2. Haga clic en Change date and time settings y después en Change time zone. Aparece el cuadro de ajustes de la zona horaria (Figura 2).
    Figura 2. Zona horaria en el servidor Metasys Director de Sitio

  3. Seleccione una zona horaria en la lista desplegable.
  4. Seleccione Automatically adjust clock for Daylight Saving Time, si aparece.
  5. Si el sitio tiene servidores Metasys distintos al Director de Sitio, debe configurar la zona horaria en esos servidores siguiendo las instrucciones de esta sección.

    Si también va a ajustar manualmente la fecha y hora en el servidor Metasys Director de Sitio, vaya a la sección Ajuste de fecha y hora en el Director de Sitio del servidor Metasys.