Ajuste de fecha y hora en el Director de Sitio del servidor Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de configurar manualmente la fecha y la hora en el Director de Sitio del servidor Metasys, siga los pasos de la sección Ajuste de la zona horaria en el Director de Sitio del servidor Metasys.

Procedimiento

  1. Haga clic sobre la hora en el ángulo superior derecho de la pantalla. Haga clic en Change date and time settings.
  2. Defina la fecha y la hora.
  3. Haga clic en OK.

    La zona horaria, fecha y hora del Director de Sitio se ajustan ahora y se propagan a todos los demás motores/servidores del sitio.