Selección de un servidor horario del sitio para el motor de red Director de Sitio - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de seleccionar un servidor horario del sitio para el motor de red Director de Sitio, siga los pasos de Configuración de la zona horaria predeterminada en el motor de red Director de Sitio.

Procedimiento

  1. Reajuste el motor de red para que el cambio de zona horaria surta efecto.
  2. Inicie sesión en el motor de red.
  3. Arrastre el objeto Sitio al cuadro de visualización.
  4. Haga clic en Edit.
  5. En la sección Time, haga clic en el botón examinar del campo Site Time Servers.
    Nota: El campo Device Time Servers debe estar vacío siempre que no se esté usando sincronización horaria de Windows. No cambie el valor del atributo Time Sync Period.
    Figura 1. Servidores horarios del sitio en el objeto Site

  6. En la pantalla que aparece, haga clic en Add (Figura 1).
  7. Introduzca la dirección IP del servidor SNTP que proporciona la hora al Director de Sitio (Figura 2).
    Nota: Especifique un nombre de host solo si hay un servidor DNS disponible para el Director de Sitio. Si añade más de una dirección, el motor de red Director de Sitio intenta contactar con la primera dirección. Si eso no funciona, el motor de red contacta con la segunda dirección, y así sucesivamente. El motor de red utiliza únicamente la primera dirección de la lista.
    Figura 2. Agregar servidor horario del sitio

  8. Haga clic en OK.
  9. Haga clic en Save. El Director de Sitio solicita ahora la fecha y hora del servidor horario seleccionado y la propaga a todos los demás motores del sitio.
  10. Vaya a Configuración de otros ajustes de sincronización horaria Multicast, si es necesario.