Configuración de la zona horaria predeterminada en el motor de red Director de Sitio - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el motor de red Director de Sitio.
  2. Arrastre el objeto Sitio al cuadro de visualización.
  3. Haga clic en Edit.
  4. En la sección Time, en el cuadro desplegable Default Time Zone, seleccione la zona horaria correcta para el dispositivo (Figura 1).
    Figura 1. Zona horaria predeterminada en el objeto Sitio

  5. Haga clic en Save.
    Nota: La ventana de foco del objeto del sitio se actualiza inmediatamente con la hora actual y la zona horaria seleccionada, pero la barra de estado azul del ángulo inferior derecho no se actualizará hasta que cierre la sesión y vuelva a iniciarla en el motor de red.

    Si también quiere ajustar manualmente la fecha y hora en el motor de red Director de Sitio, consulte Configuración de la fecha y la hora en el motor de red Director de Sitio.

    Si va a seleccionar un servidor horario para el motor de red Director de Sitio, consulte Selección de un servidor horario del sitio para el motor de red Director de Sitio.