Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Antes de configurar manualmente la fecha y la hora en el motor de red Director de Sitio, siga los pasos de Configuración de la zona horaria predeterminada en el motor de red Director de Sitio.
Procedimiento
- En el árbol de navegación, haga clic con el botón derecho en el objeto Sitio y seleccione Command. Se abre el cuadro de diálogo Command.
-
Haga clic en Set Time e introduzca un valor en el cuadro de texto (Figura 1).
Figura 1. Hora en un motor de red Director de Sitio (ejemplo de NAE45)
-
Haga clic en Send.
Nota: Si tiene seleccionado un servidor horario del sitio, no establezca la hora manualmente. Al enviar este comando se produce un error si se han definido uno o varios servidores horarios en el sitio.
- En el árbol de navegación, haga clic con el botón derecho en el objeto Sitio y seleccione Command. Se abre el cuadro de diálogo Command.
-
Haga clic en Set Date y seleccione una fecha en el calendario (Figura 2).
Figura 2. Fecha en un motor de red Director de Sitio (ejemplo de NAE45)
-
Haga clic en Send.
Nota: Al enviar este comando se produce un error si se han definido uno o varios servidores horarios en el sitio. Si tiene definido un servidor horario del sitio, no establezca la hora manualmente.
La zona horaria, fecha y hora del Director de Sitio ya están configuradas y se propagan a todos los demás motores del sitio.