Configuración del método de sincronización horaria - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En la sección Métodos de sincronización de hora se describen los métodos.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el servidor o motor del Director de Sitio.
  2. Arrastre el objeto Sitio al cuadro de visualización.
  3. Haga clic en Edit.
  4. Seleccione Advanced.
  5. En la sección Time, en el cuadro desplegable Time Sync Method, seleccione el método de sincronización horaria deseado (Windows o Multicast).
    Figura 1. Campo Time Sync Method

  6. Si utiliza la hora de Windows, especifique un servidor horario para el dispositivo mediante el atributo Device Time Servers. La sincronización horaria de Windows necesita un servidor horario para el dispositivo.
  7. Haga clic en Save.
    Importante: Cuando Time Sync Method se configura en Multicast y el servidor Metasys se sincroniza con un origen de hora distinto a sí mismo, el servidor horario del sitio debe ser un servidor horario SNTP para que el servidor Metasys pueda sincronizar la hora. La sincronización horaria se produce cuando se detecta un cambio en el reloj local del servidor Metasys o en el atributo Time Sync Period configurado para el sitio. Si se habilita la sincronización de hora Multicast, se termina el servicio win32time de Windows, que no vuelve a activarse aunque se restituya Time Sync Method en Windows. Si restituye Time Sync Method en Windows, deberá iniciar manualmente el servicio win32time o reiniciar el Director de Sitio.
    Nota: Cuando Time Sync Method se configura en Windows, también debe configurarse el servidor horario de Internet en el sistema operativo Windows del Director de Sitio para que coincida con la dirección IP especificada para el servidor horario del sitio. En el panel de control correspondiente al Director de Sitio, busque Fecha y hora. En el cuadro de diálogo Fecha y hora, haga clic en la pestaña Hora de Internet. Haga clic en Cambiar configuración y escriba en el campo Servidor la misma dirección IP que ha definido en el atributo Site Time Server. Haga clic en Aceptar para aplicar el cambio.
  8. Vaya a Motor de red como Director de Sitio o Servidor Metasys como Director de Sitio.