Sincronización horaria de Windows (solo motores NxE) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

La sincronización horaria de Windows es la implementación de Microsoft Corporation del servicio estándar SNTP w32time de Windows. Este método también se denomina sincronización unidifusión. Con este tipo de sincronización de hora, todos los routers pueden enrutar el tráfico del protocolo de datagramas de usuario (UDP). La sincronización horaria de Windows puede tener un intervalo de tiempo mayor durante el que los dispositivos quedan desincronizados con el servidor horario principal SNTP por sesgado y convergencia.

Si utiliza la sincronización horaria de Windows, debe definir un servidor horario en el Director de Sitio mediante el atributo Device Time Servers.

Nota: En caso de que se implemente un cambio horario intencional en su sitio, en menos de 5 minutos el resto de dispositivos del sitio se actualiza con la nueva hora gracias a la sincronización horaria de Windows.