Sincronización horaria de BACnet - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

La sincronización horaria de BACnet utiliza el protocolo BACnet para sincronizar dispositivos BACnet como el motor de red. Use este método cuando el Director de Sitio tenga acceso a un servidor horario BACnet. Este método no está disponible en el servidor Metasys.