Sincronización de hora Multicast - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

La sincronización horaria Multicast es la implementación de Johnson Controls de SNTP w32time con prestaciones multidifusión y conformidad con RFC-2030. Este método tiene las mismas características que el de Windows, pero también aporta funcionalidad multidifusión o multicast. El método Multicast mejora la sincronización horaria de Metasys entre el Director de Sitio y los dispositivos supervisores. Un servidor horario proporciona la hora principal al Director de Sitio, que a su vez difunde la hora a todos los dispositivos supervisores en la red de Metasys.

La primera vez que un dispositivo supervisor se registra con el Director de Sitio, sondea en este la hora actual y coordina su hora con la del Director de Sitio. El Director de Sitio difunde la hora actual a todos los dispositivos supervisores cada 5 minutos de manera predeterminada. Si la hora de un dispositivo concreto difiere 1,5 segundos o más de la hora del Director de Sitio, el dispositivo ajusta su hora para que coincida. Así mismo, si la hora del Director de Sitio cambia más de 1 a 1,5 segundos, envía un mensaje horario multicast a todos los dispositivos dentro de los 2 segundos posteriores al cambio.

Este tipo de sincronización requiere que todos los routers del sitio admitan enrutamiento multicast (Protocolo de administración de grupos de Internet [IGMP]) porque el mensaje horario multicast atraviesa los routers. La sincronización horaria SNTP de Johnson Controls reduce el intervalo de tiempo que los dispositivos están desincronizados con el servidor horario principal SNTP.